Other Parts Discussed in Thread: INA236
工具/软件:
您好:
这个问题已经有两个相关的主题、让我回顾一下这个问题。
电路如下:
测量范围15A (检测电阻上为60mV)。

在从电压切换到电流测量值时、滤波器100R 和1uF 似乎会导致问题。
我将在输出端添加一个电阻器、使用经校准的万用表确认输出电流。
我在不同的当前和采样周期进行了大量的测量(见前面链接的帖子)
结语:
当采样时间较短(332us 及更短)时、测得的电流存在偏移。AVG 配置的样本数对偏移没有显著影响。
有几种方法可以缓解:
- 移除滤波电容器(使用0.1uF 可降低失调电压、但将带来0.15V 的偏移)
- 仅测量电流(而不测量电压)
- 可以增加采样周期
我没有足够的 ADC 信息来了解电容器为什么会增加失调电压。 根据此图、电容器似乎应该有所帮助。

你们能研究一下这一点吗,我认为我的应用程序是相当标准的,应该会影响很多用户。
谢谢你