This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7701:输入阻抗的值

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2371, TLV171, LMP7701, OPA197, LMP7721, LMP7711, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517389/lmp7701-value-for-input-impedance

器件型号:LMP7701
主题中讨论的其他器件: OPA197LMP7721LMP7711、TLV2371 、TLV171 OPA192

工具/软件:

尊敬的团队:

输入阻抗(zid 和 zic)显示在 OPA197中。 是否也可以为 LMP7701单独指定这些参数?
OPA197中还会显示"Equivalent Internal ESD Circuit"(等效内部 ESD 电路)、是否也提供了 vor LMP7701?

此致
Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernd:  

    Unknown 说:
    是否也可以为 LMP7701单独指定这些参数?

    我目前没有数据。 初始数据表早在2005年发布、与现在不同、它的标准有所不同。 不过、LMP97701是非常高的输入阻抗运算放大器(由于 Ib 电流、输入阻抗高于 OPA197)。  

    我检查了 Spice 模型、但没有看到任何明显的东西。 如果我能够计算出任何测量值、我将附加到帖子中。 该器件类似于 LMP7704、LMP7721、 是另一款出色的高输入阻抗运算放大器、可用于连接电化学电池或电极。

    Unknown 说:
    OPA197中还显示了"Equivalent Internal ESD Circuit"、是否提供了 LMP7701?

    很遗憾、我无法找到等效的方框图。 我能够找到 LMP7721的 ESD 拓扑、LMP7701中该拓扑应该也类似。  

     

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernard

    LMP7721属于17MHz LMP7711系列。

    LMP7721专为与超高阻抗源(如电化学电池或 pH 传感器)配合使用而设计。

    不同之处在于、LMP7721上的电源"ESD"二极管被"自举"。

    每个 ESD 二极管实际上是两个串联的 ESD 二极管、两个二极管之间的中心点驱动到与输入相同的电位。 这样、最靠近输入的 ESD 二极管上会有0V 电压、因此几乎没有漏电流。

    输入阻抗以千欧为单位。

    获得等效输入"阻抗"的常用方法是获取 VCM 变化时输入偏置电流的变化。

    Zin = dVCM/DIB

    因此、偏置电流在3V 范围内变化3fA

    所以

    Zin = 3V/3fA = 1e15 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMP7701数据表中有类似的图(我知道...我拿走了它们!)。

    我们以最坏的情况为例、在高温下:

    因此在125°C 下、偏置电流在10V 以上变为450pA

    Zin = 10V/450pA = 22e9欧姆

    因此、您可以使用其他图形来计算在预期工作范围和温度范围内的等效输入阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和输入电容在7701数据表(25pF)的第8.3.2节中提到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!
    非常感谢这些信息、 但在 OPA197中、该值为 MΩ Ω|| pF PRR"、我们对"PRR"感兴趣、因为我们电路中的该电容会直接影响 pF!

    在这种情况下、OPA197看起来更好、但缺点是20 mA 输出端的压降电压会高出~2.5。 (和 TLV171 3V 压降)(且 TLV2371 Iout 至低电平)
    (在理想情况下、我发现一个没有 ESD 二极管的运算放大器(运算放大器电源> 8V ->;-))


    此致
    Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernd:

    我可以找到的唯一参考资料是数据表的这一部分:

    总共25 pF。  至于它有多少是差模与共模、我找不到此信息。 但 OPA192的总输入电容只有8 pF、因此、如果您想尽可能减小该电容、那么 OPA192是更好的选择。

    请注意、我们拥有出色的低 IB 器件是 OPA928;该器件最近发布、它使用 OPA192作为核心器件、同时还使用自举技术来实现低 IB。

    此致、  
    Mike