This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:阻抗异常

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517642/lmc6482-impedance-anomaly

零件号:LMC6482

工具/软件:

尊敬的先生:  

上一个芯片的引脚3/4正向测量值为669、引脚3/4反向测量值为1750;
新产品芯片3/4针正向测量1531,反向测量3/4针无穷大;
新版本芯片的阻抗值大约是以前的两倍。

芯片的内部结构也发生了变化。 是这些正常现象、会影响正常使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 20180307000  
    PCN 20240401002.0.A
    PCN 20240930007.1
    PCN 20240930009.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:

    首先、引脚对引脚阻抗测量的值有限、因为它们不是对实际放大器性能的测量。

    新的运算放大器在功能上与旧的运算放大器等效。 尽管由于制造(晶圆厂)的变化可能会有一些细微的差异、但它们在您的应用中的表现应几乎相同。

    作为工艺变更的一部分、对芯片进行了修改、以复制新晶圆制造厂中前一个芯片的性能。 虽然这些芯片变化可能会影响引脚对引脚阻抗测量的结果、但它们不应影响器件的整体性能。

    此致、

    Alex Curtis