This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:适用于

Guru**** 2915420 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518733/lm2904-dr

器件型号:LM2904
主题 LM358B 中讨论的其他器件

工具/软件:

LM2904DR 型号芯片的内部结构与标准样本不匹配。 晶圆修改是否有变更说明? 如果可能、请帮助提供。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meijian:  

    Unknown 说:
    是否有关于晶圆修改的变更说明? [/报价]

    这是该器件最近发布的 PCN。 由于晶圆制造厂的变化、硅芯片工艺和设计已改为新工艺。 由于晶圆制造厂的变化、新旧工艺的运算放大器存在一些差异、但功能和性能应该非常相似。   

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5488/PCN20230627002.1.pdf

    下图是内部结构、应该几乎相同。 您能告诉我、与标准样片不匹配的运算放大器内部结构是什么?

    好极了。

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶圆小于300mm 的旧晶圆制造厂效率低下并已关闭。 新芯片与 LM2904B/LM358B 相同、看起来应该与以下模块完全相同:


    (资料来源: Richi's Lab)