This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7301:电流消耗差异(具有相同负载)

Guru**** 2822345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517406/lm7301-difference-in-current-drain-with-same-load

器件型号:LM7301

工具/软件:

发现了与材料/晶圆和芯片变化相关的上述器件在 PCN 之前和 PCN 之后材料之间的电流消耗性能差异:  

完整 P/N: LM7301IM5X/NOPB

想了解  两个站点的部件之间的电流消耗差(运行)。 电源电压与电流间的关系(输入/输出)。  与 PCN 之前的器件相比、在相同的设计/负载配置下、PCN 之后器件的25mA 大约增加了~μ A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trukesh:  

    Unknown 说:
    想了解  两个站点的部件之间的当前排卸差异(运行)。 电源电压与电流间的关系(输入/输出)。 大约、 与 PCN 之前器件相比、在相同的设计/负载配置下、PCN 之后器件的25mA 数量增加了~μ A  [/报价]

    LM7301由于晶圆制造厂发生了变化、收到了以下 PCN。 您的观察结果与运算放大器因晶圆变化而产生的差异有关。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/4803/PCN20221216011.1.pdf

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20230328000_20230330042832132.pdf

    如果能给我展示运算放大器电路、我能够为您提供补偿。 这是两个等效的运算放大器、新晶圆厂中的运算放大器可能具有略微不同的开环输出阻抗和 BW 差异、这就导致了相应的行为。 换句话说、新晶圆厂中的运算放大器所需的补偿方案可能略有不同。  

    如果您不想在开放论坛中发布原理图、可以发布"友谊"申请、我们可以在专用 E2E 论坛中讨论问题。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不希望在开放论坛中分享原理图。 因此、我想继续进行私人 E2E 消息。

    如果开环阻抗和 BW 之间存在不同差异、为什么在数据表中未捕获或区分它?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trukesh:  

    请 通过 E2E 论坛发布"友谊"请求、建立沟通后、我们可以在私人 E2E 论坛中讨论问题。  

    此致、

    Raymond