This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6702QML-SP:LMH6702QML-SP

Guru**** 2610765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6702QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518255/lmh6702qml-sp-lmh6702qml-sp

器件型号:LMH6702QML-SP

工具/软件:

使用光电二极管设计工具 v1.0.1对 TIA +光电二极管进行仿真的结果没有像版本1.0.0 LMH6702QML-SP 中那样提出更多建议。 为什么? 要寻找一个空间 OPAMP。 光电二极管零点-40mA /电容器=10pF -目标 BW 450MHz -

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franck:

    仔细研究一下、我们会立即回复您、提供更新。

    此致、
    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franck:

    您现在可以检查一下吗、从中打开工具  模拟电路设计工作室 获取最新工具链接。

    此致、
    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Aditya,仍然是同样的问题,没有变化。 您是否更新了某些内容? 您能否提出  LMH6702QML-SP 建议? 我不是。

    此致、  

    Franck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Franck、

    抱歉、我没有向所有用户发布更新。 刚刚更新、您可以重新检查一下吗?

    最新版本应为1.0.2 -

    将 Q 因数增加到0.8、即可获得 LMH6702QML-SP 作为列表中建议的运算放大器。

    此致、
    Aditya.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Aditya! 好了。