This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:O/P 未按预期出现。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518947/opa320-o-p-is-not-coming-as-expected

器件型号:OPA320

工具/软件:

尊敬的团队:

下面是使用 OPA320的 TIA。

我期望输出电压为3-(4U*20K)= 2.9V、但得到的值为零。

我的是单电源操作、我的输入在共模范围内。如果我错了、请纠正我。

O/P 也在正确范围内。

请问我出了什么问题。

此致

Hari

e2e.ti.com/.../OPA320_5F00_Photodiode-circuit_5F00_1-.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    尝试 Ctrl-SHIFT-D、输出符合预期。

    Ctrl-SHIFT-T 结果为零、这是令人印象深刻的、因为电流源 IPD 的阶跃为1安培。 理想的放大器会输出-20kV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    谢谢你。

    我解决了这个问题。

    此致

    Hari