This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9154:非线性失真问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9164, TLV9154, TL072H, OPA4197, TLV4197-Q1, OPA4196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1519469/tlv9154-nonlinear-distortion-problem

器件型号:TLV9154
主题中讨论的其他器件: TL072H、TLV9164、 OPA4197

工具/软件:

您好:

我将该运算放大器用作模拟前端(单位增益)缓冲器、它根据频率低于几 kHz 的规格运行。  

当频率高于10-15kHz 时、器件的输出电压变得取决于输出负载-输出信号失真。

此外、如果我在同相输入端使用隔离电阻器、则会出现也取决于负载的输出振铃。

请参阅随附的原理图和布线:

下面的黄色迹线是输入信号、蓝色迹线是输出信号。

这里、在20kHz 下、THD 为低电平、输出未失真。

在40kHz 下、过零处出现相当大的失真。 这是使用一个160欧姆的电阻负载连接到 GNDA。

如果没有160欧姆负载、就不会失真。

13k Ω 输入电阻器也会产生一些振铃。 加载输出后、该振铃会消失。

在160欧姆负载下无振铃、但信号失真。

数据表指出 、TLV9154的 GBW 为4.5 MHz、压摆率为20V/us、因此这不是我预期的值。

如果我将 TLV9154与 TL072H 交换、问题会消失、但 TL072H 不是 RRIO 运算放大器。

这是否是该器件的预期行为?如果是、是否存在能够承受高达30V 输入电源电压的等效器件?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  sberegov:  

    Unknown 说:
    如果我将 TLV9154与 TL072H 交换、问题就会消失、但当然、TL072H 不是 RRIO 运算放大器。
    [quote userid="640736" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1519469/tlv9154-nonlinear-distortion-problem 是否为该器件的预期行为、如果是、则等效器件是否可以承受高达30V 的输入电压?

    是、这是预期行为、未在数据表中详细记录。 问题是 TLV9154的压摆率取决于输入电压信号的振幅。 对于接近1V 范围的小信号、压摆率较差、输出可能失真。 20V/μ s 的压摆率通过压摆增强、仅在大输入信号中激活。  

    请尝试 TLV9164 RRIO、它可能效果更好(这是低成本通用运算放大器、16V 运算放大器)。 您也可以尝试使用 TLV4197-Q1 (成本更高)或 OP07x (不是 RRIO、您的电源是+7.5V/-2.5V 双电源轨)。

    下图是 TLV9164的压摆率行为。  

    什么是驱动应用? 如果您能给我提供四通道运算放大器的价格范围、我可以找到其他低成本的替代产品。 例如、OPA4197与 TLV4197-Q1属于同一系列 、但由于 Vos 更低、因此成本更高。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond Zhang1:

    感谢您的反馈。

    [报价 userid="423757" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1519469/tlv9154-nonlinear-distortion-problem/5840374 #5840374"]TLV9154的压摆率取决于输入电压信号的振幅

    数据表中的这一部分内容。 确实有奇怪的行为。

    我将使用运算放大器作为低阻抗差分输入13位 ADC 的可选缓冲器。  

    ADC 的共模输入电压为+7.5/-2.5V、因此我要寻找(可能的) RRIO 运算放大器。 整个系统的电源电压约为+8V  

    差模输入电压约为1.5V、无法选择大输入信号。

    此外、我需要放大器能够承受这些 SMAJ-s 的钳位电压-至少最高26V Vcc。

    带宽不是一个大问题、我需要最大100kHz、但信号行为应至少保持线性、达到1 MHz、这样瞬态不会导致  测量的信号出现任何失真。

    而且、如果这还不够、芯片应在工业(-40 C/+60 C)温度范围内运行。

    价格不是最大的因素,我想任何低于$ 3.5每芯片是可以容忍的。

    TLV9154听起来好像是达到这一目的的理想放大器、但遗憾的是压摆率 太低。

    我已经了解 了 OPA4197的规格、听起来很有前途! 您认为它适合此用途、或者您可以向我推荐另一个器件吗?

    此致、

    斯贝雷戈夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  sberegov:

    如果您能够使用 OPA4197 精密运算放大器、那么这将是理想选择。 它专为 ADC 连接而设计-多路复用器友好型运算放大器、这些运算放大器与 OPA4196 和 OPA4192属于同一系列。 您可以使用 额定功率为2.5MHz 的 OPA4196。  

    https://www.ti.com/lit/ab/sbot040c/sbot040c.pdf?ts = 1748360968005

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond