This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564-Q1:帮助确定满足所有标准的运算放大器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564-Q1, OPA561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1515035/opa564-q1-help-needed-to-identify-an-opamp-meeting-all-criteria

器件型号:OPA564-Q1
主题: OPA561中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在寻找一款具有以下规格的运算放大器:

1、环境温度:-40°C + 125°C
2.输出电流> 600mA
3.输入电压上的预期纹波: 4MHz 最小值  
4.安装类型:表面安装
5.在我的设计中可以使用的电源电压:+/-2.5V,+/-5V(也有外部供电的配置,但电压不应高于15V)

它将用于构建一个单位增益放大器。

谢谢、

Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shubhangi、

    您在上一篇文章中发现了理想器件、OPA564-Q1可能是最佳选择。  

    请注意、由于 BW 只是17MHz、因此您可能会发现由于器件在环路增益上运行较低、因此在缓冲更快的交流信号时存在一些误差。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    感谢您的答复。

    您能推荐另一款具有更高-3dB BW 的类似器件吗?

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    感谢您的答复。

    您能推荐另一款具有更高-3dB BW 的类似器件吗?

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还有一个非 AEC-Q 版本 OPA561PWP、可支持稍高的压摆率。 这是否比 OPA564AQDWPRQ1更适合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA561PWP 器件的温度等级存在一些模糊性:Digikey 网站/数据表显示的温度范围为-40°C 至125°C、而 TI 网站/数据表显示的温度范围为0°C 至125°C。 哪一个是正确的?

    DigiKey 数据表链接: /mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/1166/OPA561.pdf

    TI 数据表链接: www.ti.com/.../opa561.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shubhangi、

    是、OPA561是该高 BW 功率放大器系列中的类似器件。 由于压摆率较高、该器件可能更适合  

    OPA561:

    OPA564Q1

    您的器件额定值是正确的、我们说建议使用0到125°C。 这是一款20多年前推出的器件、因此对工业温度等级的期望不同。 我们选择了0至125°C、但正如您在数据表中看到的、我们仍然测试了低至-65°C 的一些参数:

    简而言之、我非常确信该器件在0C 以下运行。

    遗憾的是、我们没有指定最低绝对最大结温、但您可以使用贮存温度作为此数字可能是多少的参考:

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您提供详细信息。

    我刚刚得到的信息是正弦波频率将是10MHz 而不是4MHz。 这会如何影响?

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shubhangi、

    10MHz 的速度非常快、我们现在可能会遇到缺少环路增益的问题。 环路增益有助于放大器在放大器的输出端产生精确的电压。  

    如果我们在10MHz 下运行、-3dB 点很可能非常接近、以至于我们看到输出信号出现轻微衰减。 换句话说、如果我想在10MHz 上输出1Vpp、实际上可能会输出0.8Vpp。

    这因面临的挑战而变得更加复杂、因为在 BW 中、某些器件的将大于或小于17MHz。 这意味着衰减因子可能会随温度和工艺变化而变化。  

    这需要多高的电压电平精度?  

    这个系统在10MHz 下运行是很常见的吗?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    "此系统在10MHz 下运行是否常见?"

    -->请让我再次确认。 我知道4MHz 肯定是一种常见的情况。 让我确认一下10MHz 有多常见。

    同时,您能否通过电子邮件继续讨论?

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shubhangi、

    我们需要电子邮件吗? 如果您需要保密信息、可以通过 E2E 申请友谊、我们可以与该主题分开讨论。  

    这是一个解决方案吗?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    在我尝试确定10MHz 是否为必填条件时、您能告诉我是否有 EVB 可用于这两个器件(OPA564-Q1和 OPA561)? 我需要看一下原理图。 我们可能还需要先订购 EVB。

    谢谢、

    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    另外、数据表确实显示了 V+ PWR 和 V- PWR 引脚的电压要求。 它们是否应该分别连接至 V+和 V-?

    谢谢、
    Shubhangi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shubhangi、

    另外一点、数据表确实显示了 V+ PWR 和 V- PWR 引脚的电压要求。 它们是否应分别连接到 V+和 V-?

     

    是的、该器件为输出级和输入级提供了独立的电源。  

    大多数客户将这些资源连接在一起、但有一些客户喜欢调制输出电源电压以提高效率。

    当我尝试确定10MHz 是否为必备条件时、您能告诉我是否有 EVB 可用于这两个器件(OPA564-Q1和 OPA561)? 我需要看一下原理图。 我们可能还需要先订购 EVB。

    由于此器件的使用年限、很遗憾、我们没有可用的 EVM。 此器件可采用标准20引脚 HTSSOP 封装并根据需要进行无线接线。  

    Thansk、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已在1:1聊天中发送了消息。 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubhangi、

    只是通过直接消息进行响应。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Jacob