Other Parts Discussed in Thread: LMH6628, LMH6628QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMH6628、
工具/软件:
尊敬的 TI-Team、
我们将在航天应用中使用 LMH6628QML-SP。 LMH6628为单端转差分放大器生成/缓冲失调电压和 CML 电压。
我们必须在 LMH6628输出后面实现一个 RC 滤波器、R=10R 和10uF。 关于数据表 SNOSAQ1B 中的图23、容性负载 CL 以1nF 结束、与10 Ω 的 RS 串联。
如果很重要、则使用10R/47nF (14个通道并联)对失调电压进行滤波、使用33R/100nF (14个通道并联)对 CML 电压进行滤波。 (第二个)滤波直接在单端转差分放大器的输入端进行。
Q1: 对于容性负载(10uF)是否有任何问题/限制?
Q2: LMH6628的输入没有频率、因为它是直流。上电时有关高容性负载导致的稳定性的情况。
此致、Alessandro