This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:LMR62014XMFX/NOPB 开关功能

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518236/lmr62014-lmr62014xmfx-nopb-switch-function

零部件号:LMR62014

工具/软件:

您好的团队、

您是否可以帮助查看以下内容、因为已发送给 FA 且来自 ATE 网站、无法看到异常?

客户提出的故障问题、请帮助检查、谢谢!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我们使用示波器观察以下情况:

波形周期与已知的良好样本一样正常、正常的元件开关功能始终开启占空比(请参阅下图)

 

但是、我们发现问题是发出的元件开关功能并非始终处于工作状态(请参阅下图)

  

我们不明白为什么元件开关功能有时会打开、有时会关闭。

静态测量结果显示问题组件的电阻正常。

 

引脚

良好(欧姆)

问题(Ω)

2&1.

X

X

2&3.

656K

648K

2和4

1.47亿

145万

2和5

X

X

 

故障率:2.8%(1/35)

电路图:

请与我联系以提供内部信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    波形的测试条件是什么? Vin、Vout、LOAD? 您能分享原理图吗? 谢谢。