This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7239:输出变化不正确

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7239, TLV3511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1519001/lmv7239-output-changes-improperly

器件型号:LMV7239
主题: TLV3511中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

几个月后、我遇到了问题组件的问题。

如果存在由用作电路板上开关的 MOSFET 的单次开关产生的干扰、比较器会错误地更改其输出(即没有其施加变化)。 即使大大减少了干扰、问题仍然存在。

将组件替换为等效的 st ts3021 不会出现 相同的问题。

原因可能是什么? 这两个 IC 有何不同?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franco、

    您是否有任何示波器照片?

    TS3021比 LMV7239慢一点、因此 LMV7239可以更快地响应任何"干扰"。 两者都没有内置迟滞。

    确保电源已正确旁路(在电源引脚上直接对0.1uF 陶瓷电容器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  当您说一个比另一个慢时、您指的是什么参数?

    原理图下方和一些波形:

         

    蓝色:比较器输出;紫色:+输入;绿色:-输入;黄色:噪声触发器(开关转换)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franco、

    有很多噪声浮在其周围。 哪些是 LMV?哪些是 ST?

    LMV 实际上会稍慢一些。

    比较器无法分辨噪声和信号之间的差异、因此它们将在信号交叉时做出反应。 您需要保持输入清洁。 但任何滤波都会导致延迟。

    您可能希望试用新的 TLV3511、它速度更快、但具有几 mV 的内部迟滞、这有助于降低噪声。 它应该直接替代 TLV 或 ST。