This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4991:减少错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1520181/opa4991-reduce-errors

部件号:OPA4991

工具/软件:

尊敬的先生 :   

我们使用 OPA4991仪器放大器进行小信号放大、但目前还面临一个问题。 差分输入本身会引入大约6mv 的信号、这对我们的测量信号(范围为0-100mV)有重大影响。 我现在想到的是使用差分输入并牺牲采样范围来将输入信号偏置到100-200mV、从而减少干扰;第二个问题是输出信号范围为-5V 至5V、背面 ADC 引脚的输入只能是-2.5V-2.5V 或0V 至3.3V。 使用3.3V 稳压器将导致信号输出在2.7V 以上时显著衰减。 是否有任何其他兼容方法?

是否有一个可以提供?Ω 电阻的更好的设计概念

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anson:  

    Unknown 说:
    是否有更好的设计概念可以提供?

    我可以帮您解决这个问题、但 OPA4991在小信号条件下的压摆率较差、所以不是构建分立式仪表放大器的最佳运算放大器。  

    [引用 userid="495303" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1520181/opa4991-reduce-errors ]差分输入本身会引入大约6mv 的信号、这对我们的测量信号(0-100mV 范围内)有重大影响。 我现在想到的是使用差分输入并牺牲采样范围以将输入信号偏置到100-200mV、从而减少干扰;[/报价]

    首先、我需要了解测量应用和问题。 您的成本考虑因素是什么? 您可以使用我们的仪表放大器(IA)或自行构建分立式仪表放大器。 我强烈建议对该应用使用集成式 IA。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html

    我将描述我阅读的内容、请查看我的理解是否正确。  

    测得的输入具有100mV 至200mV 的共模电压(Vcm)信号、您需要在 Vcm 直流偏置上感测高达6mV 的差分信号。  

    Unknown 说:
    第二个问题是输出信号范围为-5V 至5V、背面 ADC 引脚的输入只能是-2.5V-2.5V 或0V 至3.3V。 使用3.3V 稳压器将导致信号输出在2.7V 以上时显著衰减。 是否有任何其他兼容方法?

    这不是问题。 您可以降低 IA 的增益并相应地输出摆幅信号。 您不必在振幅上输出+/-5V 直流电压。 您可以使用我们的 INA823INA826INA333 或为应用构建分立式 IA。  

    顺便说一下、我们不支持竞争对手的产品。 如果您想使用我们竞争对手的产品、我无法为您提供帮助。 请告诉我、我可以找到满足您成本要求的解决方案。  

    此致、

    Raymond