This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7332:LM7332未使用的输入和输出

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1520002/lm7332-lm7332-unused-inputs-and-outputs

器件型号:LM7332

工具/软件:

你(们)好

如果该运算放大器的输出未使用、可以将其连接到 GND 吗?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    Unknown 说:
    如果未使用、该运算放大器的输出是否可以连接到 GND?

    这不是一个好的做法。 将运算放大器的输出连接到 GND 被视为短路、因为该节点具有低阻抗并且能够拉取或灌入电流。  

    以下是配置未使用的运算放大器的建议方法。   

    1.如果运算放大器通电和未使用、则应将未使用的运算放大器置于线性模式。  

    2.如果建立了上述条件,则输出具有反馈并连接到反相输入,这意味着输出等于同相输入。  在这种情况下、如果同相输入连接到 GND、则 Vout 的电压应接近 GND (而不是 GND)。 Vout 节点在输入端可能存在失调电压(Vos = UV 到 mV)或 Ib 不匹配。 在这种情况下、最好将输出节点保持"开路"或将10k Ω 或类似负载连接到 GND、请参阅下图。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/the-unused-op-amp-what-to-do

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa204a/sboa204a.pdf?ts = 174839430267

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果运算放大器的两个输入和输出都连接到 GND、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    如果运算放大器的两个输入和输出都连接到 GND 会发生什么情况?

    运算放大器在非线性模式下运行、类似于比较器。 输出最高可达 Vcc 或 Vee、Vout 可能会达到 Vcc、并处于饱和状态。 在这种情况下、您不需要将 Vout 连接到 GND。  

    此致、

    Raymond