This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:过驱响应时间

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901, LM2901B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1517172/lm2901-overdrive-response-time

器件型号:LM2901

工具/软件:

尊敬的团队:

我发现 LM2901规范显示 LM2901的响应时间为1.3us、LM2901B 的响应时间为1us。

但以下曲线在相同测试条件下显示~1us、以下曲线是否仅适用于 LM2901B? 您是否具有 LM2901的曲线? 谢谢。

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang、

    我们已从数据表中删除了"经典"器件典型图。 不再生产"经典"芯片(晶圆厂已关闭)。

    在 PCN 之后、B 和非 B 都将使用类似的芯片(不同的生产测试)。

    典型响应图现在适用于"B"和 PCN 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的答复。 您能给我发送哪个 PCN 文件显示了这个状态吗? 我在 Simba 中查看了最新的 PCN、但找不到。 谢谢。 我的电子邮件是 yang-wu@ti.com。  

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang、

    产品变更通知(PDF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    明白。 感谢您的帮助!