This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1211-Q1:DWV 封装的 PD 认证结果

Guru**** 2615175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1511698/amc1211-q1-pd-qualification-result-for-dwv-package

器件型号:AMC1211-Q1

工具/软件:

关于产品 AMC1211AQDWVRQ1的认证测试结果的 PD 结果、我们收到了客户的一个问题:"我们相信这次评估中使用了无铅焊膏。 那么、您能否提供该粘贴的材料信息?" 希望提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi:

    我将就该问题与我的团队进行核实、然后返回给您。

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi:

    您能否提供有关所需信息的更多背景信息? 请让我知道、谢谢。

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的错。 客户要求提供有关无铅 SD 评估的信息、而不是有关 PD 的信息。

    客户询问该产品的 SD 可靠性结果、特别是可焊性>95%导联覆盖范围。 这是否与 TI 应用报告(SZZA026–2001年7月)中所述使用 SnPbAg (控制)和 SnAgCu (无铅)焊锡膏的产品的评估结果类似?

    他们想了解材料信息、尤其是无铅焊锡膏材料与本报告不同的情况。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi:

    感谢您的澄清、我正在与我的团队就此采取后续行动。  

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eva-San、  

    感谢您的支持。

    那么、您有任何更新信息吗?

    再次感谢、此致、

    J.Komura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eva-San、  

    感谢您的支持。

    那么、您有任何更新信息吗?

    再次感谢、此致、

    J.Komura。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junichi:

    我可以离线联系您并通过电子邮件向您发送答案吗? 请让我知道、谢谢。

    此致、

    Eva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eva -圣

    感谢您的答复。

    是的、通过电子邮件回复没有问题。 提前感谢您。

    此致、

    J.Komura