This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1519143/ina333-ina333

器件型号:INA333

工具/软件:

您好、

我在 INA333的帮助下设计了一个 RTD 电路、Issuse 是输出相对于 Vdiff 不呈线性变化。 请找到以下图像。

此外、当 RTD 断开连接时、IN+- IN-之间的差值约为9.5V、这会导致 IA 损坏、 您能否解释原因并建议在这些情况下如何保护电路?
...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manohar、

    检查输入开始非线性响应时的输入共模和差分值。 然后、在确定这一数值后、参考模拟工程师计算器中的 Vcm 与 Vout 图进行检查。

    在断开连接情况下、RTD 断开连接时、IS1和 IS2没有电流返回路径。 在 GND 上添加一个电阻器将允许耗散500uA 的电流、并且不会对输入节点充电。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gerasimos:

    我想澄清一些关于系统行为的观察结果。

    当 RTD 断开连接时、IS2有一条通过 Rseries、R7和 R8的返回路径。 然而、当我们为 IS1建立返回路径时、它会影响 RTD 上的压降。

    此外、我注意到、即使将增益增加到超过3、系统也不会产生预期的线性输出。 我希望有一个明确和详细的解释,以帮助我更好地了解这种非线性的根本原因。



    感谢您的支持。 我期待着您的见解。

    此致、
    Mamohar.k