This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311-Q1:AMC3311模型 LTSpice

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1518781/amc3311-q1-amc3311-model-ltspice

器件型号:AMC3311-Q1
主题中讨论的其他器件:Tina-TI

工具/软件:

在仿真中、我提供了大约2V (1.96V)的输入。 但输出达到2.59V。 由于它是单位增益、因此应生成相同的输出。 为什么发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有修改、也没有得到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很遗憾、我们不支持使用竞争对手软件工具进行仿真。 请考虑使用 TINA-TI 或 PSPICE for TI 进行仿真。  

    有关器件行为的信息、请参阅数据表的失效防护输出部分。