This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358:运算放大器电气特性测试的连接方法

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1520687/lm358-lm358-connection-methods-for-electrical-characteristic-testing-of-operational-amplifiers

器件型号:LM358

工具/软件:

在阅读 LM358数据表时、我并不完全理解这一说法: "在 VCM = VOUT = VS/2、RL = 10kΩ(连接到 VS/2)条件下测得。"

LM358是否配置为电压跟随器? 您能否提供此处引用的运算放大器测试设置的原理图?

此外、这些配置条件的用途是什么? 它们是用于确保运算放大器在线性区域内工作吗?

在这种情况下、将 RL 连接到 VS/2的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、  

    我在下面创建了一个视觉。 目的是使放大器保持在线性工作范围内。 将负载连接到双电源和单电源中的 Vsupply/2、可确保放大器在应该空载的测试期间不会负载。 有关运算放大器测试的更多信息、可以在此处找到文档:

    https://www.edn.com/the-basics-of-testing-op-amps-part-1-circuits-test-key-op-amp-parameters/

    可以免费下载 TINA TI、然后我附加了我的仿真文件。 下面是一个链接:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    e2e.ti.com/.../2664.LM358.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的及时答复。

    我看到您的运算放大器电路设置为电压跟随器、  

    我是否可以假设在大多数情况下、测试运算放大器参数时、标准做法是将其配置为跟随器?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、  

    Unknown 说:
    在这种情况下、将 RL 连接到 VS/2的作用是什么?

     在数据表测试期间、输出负载始终连接到1/2 Vs 电源轨以实现对称的线性运行。 此处的 Vs/2是指1/2 Vs (有时数据表中列出了措辞)。

    以下是它对双电源和单电源的意义。  

    e2e.ti.com/.../LM2904-Vos

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond