This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1305B1:PCB 差分输入和输出阻抗详细信息

Guru**** 2687105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1520005/trf1305b1-pcb-differential-input-and-output-impedance-details

器件型号:TRF1305B1
主题:TRF1305中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

提到 PCB 建议部分的数据表时、

IC 的输入和输出在电阻器布线为共面100欧姆之后布线为共面单端50欧姆。  

在我的设计中、IC 的输入来自具有 PD 和 PD -信号的光电二极管。

请澄清以下几点:

是共面还是非共面。 布线应遵循什么阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有差分信号一直传输到 TRF1305的输入、则可以整个使用100欧姆差分阻抗的差分 GCPW (接地共面波导)、如 EVM 上所示、直到它拆分为两个50欧姆 GCPW。 只要特性阻抗保持为100欧姆差分、还可以使用其他类型的传输线路、例如微带线或带状线。

    EVM 将分为2条单端传输线路、而不仅仅是保持差分、因此可使用常规 SMA 连接器与 EVM 连接。

    谢谢、
    基定