This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA859-Q1:OPA 859 TIA BW 问题

Guru**** 2602425 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1522236/opa859-q1-opa-859-tia-bw-issue

器件型号:OPA859-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA859

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在 使用 OPA859设计 TIA、TIA 的输出连接到比较器。我需要接近300kHz 的 BW。

当我在 TIA 的输出端连接开环比较器时 、会获得所需的 BW。请查看下图。

但对于同一电路、当我连接具有迟滞功能的比较器时、带宽会显著降低。请参阅下图。

我将这两个电路与此连接在一起。愿我知道为什么会这样发生。

e2e.ti.com/.../OPA859_5F00_Q_5F00_1.TSC

e2e.ti.com/.../OPA859_5F00_Q_5F00_1_5F00_All_5F00_Curr_5F00_Hyst_5F00_BWISSUE.TSC

此致

Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    我尝试运行您共享的两个 Tina 电路的交流响应、并且在这两种情况下获得的3dB 带宽均约为800K。

    不带迟滞的电路:-

      

    带迟滞的电路:-

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant:

    谢谢。

    现在、我也将获得相同的响应。

    可能是一些工具问题Slight smile

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    不用担心、我现在要结束这一步、如果您遇到任何其他问题、请告诉我。

    此致

    Anant