This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA818:精度

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1519027/ina818-accuracy

器件型号:INA818

工具/软件:

INA818を使用していますが、電源電圧が±、ゲインが128の回路に温度を加えると、データシートに規定されている以上に精度が劣化します。そこで μ V 10Vに変更したところ、精度が向上しました。中点がシフトされていない場合、データシートに規定されているよりも精度が低下する理由は何でしょうか μ V 14Vを μ V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 INA818、当将温度施加到电源电压为±14V、增益128且 Vref = 0V 的电路时、精度会降低至数据表中指定的值以上。
    因此、我将-14V 电源更改为-10V、并且精度提高。
    如果中点未移位、为什么精度会低于数据表中规定的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 INA818、当将温度施加到电源电压为±14V、增益128且 Vref = 0V 的电路时、精度会降低至数据表中指定的值以上。
    因此、我将-14V 电源更改为-10V、并且精度提高。
    如果中点未移位、为什么精度会低于数据表中规定的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka-San、  

    您能帮助回答一些有关您的应用的后续问题、以便我更好地理解问题吗?  

    • 您将应用到电路的温度范围是多少?  
    • 您是否有与 INA 的输入和输出连接的原理图?  
    • 精度有多低? 您如何测量这一点?  
    • 测试此电路时、输入条件是什么?  

    谢谢!
    此致。
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在下面回答。

    ・您对电路应用的温度范围是多少?

       从25℃ 到100℃ 的距离为⇒μ m

    ・您是否有与 INA 输入和输出连接的原理图?

    精度有多低? 您如何测量这一点?

    ⇒μ V 精度:-0.33mV~+0.53mV

    精度:-0.018mV~+0.001mV(V4:-14V⇒-9.6V)

    ・测试此电路时、输入条件是什么?

    ⇒21mV  

    此致。

    Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka-San、  

    感谢您提供更多信息。  

    这些+5V 和-5V 电源是否也应用于输入侧? 什么是输出电压测量?  

    此外、您是在极端温度下检查精度、还是查看整个温度范围内的漂移?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在下面回答。

    ・您对电路应用的温度范围是多少?

       从25℃ 到100℃ 的距离为⇒μ m

    ・您是否有与 INA 输入和输出连接的原理图?

    精度有多低? 您如何测量这一点?

    ⇒μ V 精度:-0.33mV~+0.53mV

    精度:-0.018mV~+0.001mV(V4:-14V⇒-9.6V)

    ・测试此电路时、输入条件是什么?

    ⇒21mV  

    此致。

    Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ・这些+5V 和-5V 电源是否也应用于输入侧? 什么是输出电压测量?  

    这一点、因为这是外部传感器的激励电压。

    ・您还在极端温度下检查精度、还是查看整个温度范围内的漂移?  
    我们正在研究温度引起的漂移。

    我想报告一下我对运算放大器的研究结果。

    ・电源电压为±14V 时、基准点为0V、因此如果输入为5mV 或21mV、它将与交叉区域重叠、这将增加内部晶体管中温漂的影响并降低精度。

    ・作为解决方案、如果升高基准点以使输入范围不与交叉区域重叠、它将不再受温漂的影响、精度将提高。 由于测试将-14V 电源更改为-9.6V 时的结果、基准点变为2.2V、不再与交叉区域重叠、因此提高了精度。

    ・将基准点视为输入范围的最大电压+大约1V 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka-San、  

    您连接的是哪种类型的传感器? 您在测量系统时使用的是这个吗? 了解传感器输入的原因是这将设置您的输入共模电压。 当电源电压发生变化时、这会影响器件内部的摆幅范围。  

    对于仪表放大器、基准电压与其他参数之间的关系更为复杂、您可以将其视为一个器件内的3个运算放大器。  您可以使用 Vref 引脚在外部设置基准电压、并在应用中将其设置为0V。 更改 V+或 V-会影响运算放大器内部的摆幅范围、进而影响线性工作范围。  

    有关 INA 结构的更多信息、请参阅该 TI 高精度实验室视频。

    请帮助阐明输入和输出条件以及测量结果、因为它可以帮助我们更好地解决问题并找到解决方案。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley