This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081:偏移 TL081CDR 的 N1和 N2

Guru**** 2597155 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521061/tl081-offset-n1-and-n2-of-tl081cdr

器件型号:TL081
主题中讨论的其他器件:OPA197、OPA192

工具/软件:

大家好!

客户在 PCN 之前使用以下 TL081CDR、并使用失调电压调节功能。
我被告知、PCN 之前的2022年6月16日 日期内、失调电压调整功能变得不可用。
出现次数是6次中的6次。
在调查原因时、我发现了一个相关的问题。

(+) TL081:TL081CDR -放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

1)偏移调整功能是否因芯片变化而导致 IC 内部(方框图)发生变化而不可用?
2)如果1)是、我认为偏移 N1和 N2的函数以及引脚处理方法发生了变化。 请修改数据表。
3)他们正在寻找一个引脚对引脚替换. 您是否有引脚排列相同的运算放大器? 或者、您是否有引脚排列相同且失调电压更低的运算放大器?

我们正在尽快寻找替代产品。

感谢你的帮助。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke、

    1)偏移调整函数不可用、因为芯片发生变化导致 IC 内部(方框图)发生变化?

    是的。 由于更一致的制造工艺和用于通用运算放大器设计的芯片变化、失调电压调节功能被消除。   

    Unknown 说:
    2)如果1)是、我认为偏移 N1和 N2的函数以及引脚处理方法发生了变化。 请修改数据表。

    数据表目前正在处理中、但最新版本尚未发布。  

    3)他们正在寻找引脚对引脚替换产品。 您是否有引脚排列相同的运算放大器? 或者、您是否有引脚排列相同且失调电压更低的运算放大器?

    OP07 应仍具有偏移引脚调整功能、但它只有以下封装类型。  

    如果考虑更低失调电压的运算放大器、您可能会考虑一些成本更低的精密运算放大器、但大多数精密运算放大器都没有失调电压调节引脚。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/overview.html

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA197和 OPA192采用 SOIC-8封装。

    实际的电源和输入电压范围是多少、您需要什么 GBW? 根据这些值、可能存在更多选择。