This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:PSpice 波特图分析

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521054/lm324-pspice-bode-plot-analysis

器件型号:LM324

工具/软件:

第一个图像显示了仿真电路。 第二幅图显示了交流电压源设置为1mV 时的增益响应、而第三幅图显示了使用10V 交流电源时的响应。

从理论上讲、交流电源的振幅不应影响波特图中的增益结果、因为交流扫描分析基于小信号线性化。 但是、我的仿真结果会因输入振幅而异。 为什么会发生这种情况?

此外、仿真增益显示为负值(表示衰减)、而不是显示预期的放大。 这种行为可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、  

    Unknown 说:
    此外、仿真增益显示为负值(表示衰减)、而不是显示预期的放大。 导致此行为的原因是什么?

    您需要为运算放大器建立适当的输入 Vcm、以便它能够在线性范围内运行。 运算放大器的 VCM_MIN 为0 (对于单电源轨)、为了获得设计裕度、您需要在最小值以上200mV 以上。 除非您有双电源轨、否则0VDC 的直流 Vbias 电压不足。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Raymond