This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:如何使用 LMH5401构建低噪声电流放大器电路

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503806/lmh5401-how-to-construct-a-low-noise-current-amplifier-circuit-using-lmh5401

器件型号:LMH5401

工具/软件:

您能否帮助提供基于 LMH5401的电流放大电路、该电路具有2.4mA 的最大输入差分电流摆幅和1MHz -600MHz 的频率范围? 我们希望电路放大后的电压摆幅将大于0.2V、噪声密度将小于4nV/sqrtHz、1 -600MHz 范围内的增益偏差将小于3dB。

我们尝试在 TI TINA 中进行设计、摆幅和带宽可以满足要求。 但是、噪声始终会随着频率的增加而显著增加、达到12nV/sqrtHz @ 600MHz。 因此,我们来寻求帮助。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang gang:

       我们正在研究这一点、我们很快就会回来。

    此致、

    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang gang:

       您配置电路的增益是多少?  

    以下是数据表中的预期噪声:

    此致、

    Hruday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到电流源的输入电阻为23 Ω、反馈电阻为200 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yanggang、

      当我通过电子邮件将对话移至离线状态时、我正在关闭此主题。

    此致、

    Hruday