This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2180:INA2180A2IDGKR

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1523017/ina2180-ina2180a2idgkr

器件型号:INA2180

工具/软件:

您好、  

我在设计中使用了该电路、但无法正常工作。 请您提供支持、以便我可以再次处理。 谢谢、FS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fahad、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    您能否定义"无法正常工作"、以便我们能够更好地帮助进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我很抱歉之前的混淆。

    "不工作"是指在施加输入信号时电路不响应。 但是、当我通过短接布线来移除分流电阻器时、电路便开始正常工作。

    您能回顾一下设计来识别问题并指导我如何纠正问题吗? 我目前正在设计一个新的电路板、并有机会实施必要的修复。

    我希望这种解释现在更加清楚。 感谢您抽出宝贵时间、期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fahad、

    我想 输出端必须有很大的电容。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我目前面临着一个与我的电路中的分流电阻器相关的问题。 连接分流电阻器后、电磁阀不对输入信号做出响应、电路看起来无法正常工作。

    但是、当我通过短接其布线来移除分流电阻器时、螺线管会按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    您能否展示连接分流电阻器和分流器短路时 INA2180输出的示波器屏幕截图?

    您是否还能提供连接分流电阻器和短路时 INA2180输入信号的示波器屏幕截图?

    Javier 认为输出端有过大的容性负载、这可能会导致您看到的问题。

    此致、

    Holly