This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238-Q1:通过 INA238 Linux 驱动器进行微安电流测量

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1523370/ina238-q1-microampere-current-measurement-through-ina238-linux-driver

器件型号:INA238-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

通过低于链路驱动器的电流、我们可以测量 mA 电流范围、但我们需要测量微安范围。 那么、要通过当前的 Linux 驱动器测量微安电流、需要进行哪些更改。 请告知我们驱动程序级别的修改。

请查找当前驱动程序的链接: ina238.c«hwmon«drivers - kernel/git/Torvalds/linux.git - linux 内核源树 

此致、

Virali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virali:

    我们不提供代码支持、但如果您要在微安范围内进行测量、则需要减小分流电阻器。 或者、减小感测到的最大电流范围。 DS 的第7.1.2节对此提供了更多详细信息。

    BR、

    Holly