This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324:LMV324IDR 问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1523243/lmv324-lmv324idr-issue

器件型号:LMV324

工具/软件:

尊敬的期望:

LMV324用于电流采样和阶跃驱动。 目前、低速率和高速率部件没有问题。 提供了中速率直流保护。  来自马来西亚的 COO、他们都有问题。 约80K。 进行 A-B-A 交叉实验、问题出在 LMV324。

这是不可能的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新芯片存在一些微小差异、但保证的限值没有变化。

    什么是输入信号、预期的输出信号和实际的输出信号是什么? 您能否展示出问题的示波器轨迹?

    (LMV234A 或 LM234LV 可能更好。)