工具/软件:
我无法在线找到计算电流检测放大器 CMRR 的任何方法、因此请告诉我方法是否不正确。
据我所知、电流检测放大器负责测量两个输入端子之间分流电阻器上的压降、如下所示。

另外、我的理解是、CMRR 被定义为(差分增益/ 共模增益)、并使用连接到共模电压的放大器端子进行测量。 可以看到、分流电阻器被旁路。

IS1的直流传输特性= 0A 至4A

V_CM = VIN/2 = 36/2 = 18V
A_CM = VOUT PC/VCM = 369.15u/18 = 20.51u
CMRR = 20log (a_d/a_CM)= 20log (50/20.51u)= 127.74dB
这非常接近为 INA190指定的132dB 最小 CMRR。