请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM393A 工具/软件:
我们有2个 PN 的器件标识:LM393A、一个在我们的 ICT 中出现故障、一旦我们针对组件进行了更改并标记了通过测试、我想请求您的支持人员就这两个组件之间的差异发表评论。
故障组件
LM393A
TI 54K
C51E
马来西亚制造

很好的组成部分
LM393A
TI47M
AHPS
墨西哥制造

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ramon:
请参阅以下应用手册第3.6节和6.3节:
C51E 是全新的 TiB 设计。
AHPS 是"经典" Ji1设计。
ICT 是通电还是电阻检查?
如果只是进行电阻检查、则两个芯片之间会存在差异。
应用程序是否失败?