请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:
尊敬的:
我想问您一个关于883版本测试流程的问题、具体来说、我被询问了以下项目: LM139AW/883和 LM124AW/883
这些项目是否具有与 QML-Q 或 QML-M 相同的测试流程?
您是否执行 A、B、C、D 组?
对于零件采购、我们是否还会收到测试的数据包(如果已执行)。
我问您,因为我们没有在 DS 中找到 SMD 部件号(也在 SMD 规格中)。
此致