This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:关于 LM139AW/883 &amp 的可靠性流程的信息;LM124AW/883

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1523941/lm139a-infomration-about-reliability-process-for-lm139aw-883-lm124aw-883

工具/软件:

尊敬的:

我想问您一个关于883版本测试流程的问题、具体来说、我被询问了以下项目: LM139AW/883和 LM124AW/883

这些项目是否具有与 QML-Q 或 QML-M 相同的测试流程?

您是否执行 A、B、C、D 组?

对于零件采购、我们是否还会收到测试的数据包(如果已执行)。

我问您,因为我们没有在 DS 中找到 SMD 部件号(也在 SMD 规格中)。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    这些器件经处理符合 QML-Q 要求

    请参阅以下应用手册、它可以回答您的大多数问题。

    QML 流程及其重要性和获取批次信息(修订版 C)

    较旧的数据表可能没有 SMD 器件型号。

    如果他们有一个、则会在该器件产品文件夹的"订购和质量"部分列出。

    您还可以在 DLA 站点执行反向查找:

     标准微电路交叉参考

    将搜索更改为供应商 PN 并搜索基本 PN:

    不幸的是,似乎预成型的鸥翼版本(WG)可通过 SMD 获得。

    "数据包"可从我们的 QCI 系统中获取(如应用手册中所述)

    质量合格检验(QCI