This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:OPA838IDBV

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA838, OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1523374/opa838-opa838idbv

器件型号:OPA838
主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 OPA836

工具/软件:

OPA838IDBV 与5V 单电源搭配使用。 在引脚5和引脚6上确认为5V。 Vref 与任何其他电路断开连接。

一个简单的电路、但它不起作用。 组装运算放大器后、分压器处的2.5V 电压升至3.9V。 Vref = 3.9V。 身体上的白色线条与引脚1和6对齐。 未找到有关如何使用身体标记确定正确方向的参考。 无法理解为什么它不起作用。 输入范围受限(非轨至轨) 、但2.5V 的输入应正常。 缠绕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想补充一点、它在 Tina-TI 中仿真很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有清除输入下方的 GND 和 PSU 平面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :

    OPA838是一款解补偿放大器、可在6V/V 的最小增益下工作   有关解补偿放大器的更多信息、您可以参考使用高速放大器进行设计时的3个常见问题。 您可以使用  在单位增益配置下工作的 P2P 器件 OPA836。 根据您的 IQ、噪声、封装和容性负载驱动要求、您可以从 高速运算放大器(GBW≥50 MHz)产品选择|德州仪器 TI.com 中选择合适的放大器

    谢谢
    Vikas J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    谢谢。 我订购了我非常熟悉的 OPA836。 我在同一设计中使用 OPA838、但增益为10V/V。 希望 Tina-TI 能够模拟1V/V 配置中的不稳定性。

    此致

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    OPA836现已安装并可正常工作。 谢谢。

    此致

    Derek