Other Parts Discussed in Thread: OPA817, LMH6881, OPA818
工具/软件:
您好!
我有一个以 LMH6881 2.4GHz 差分 PGA 结束的信号链。
我正在寻找一个新的乘积、将 LMH6881的差分输出转换为单端输出、在1GHz 时可实现高达2Vpp 或更好10Vpp 的性能。
该输出级的增益应为 G=10。
关于这一主题的最后一个论坛是六年前。
此处推荐哪种放大器和哪种电路?
此致
Martin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA817, LMH6881, OPA818
工具/软件:
您好!
我有一个以 LMH6881 2.4GHz 差分 PGA 结束的信号链。
我正在寻找一个新的乘积、将 LMH6881的差分输出转换为单端输出、在1GHz 时可实现高达2Vpp 或更好10Vpp 的性能。
该输出级的增益应为 G=10。
关于这一主题的最后一个论坛是六年前。
此处推荐哪种放大器和哪种电路?
此致
Martin
您好 Martin、
对于在更高带宽下进行 DIFF 到 SE 转换、OPA85x 系列仍然是很好的建议。 我们还提供了一些可以在这里使用的较新器件、例如 OPA817和 OPA818。
我是否正确理解、在1GHz 下、输入信号将在200mVpp 到1Vpp 之间? 这个放大器会驱动什么?
除了我的建议之外、我们还提供了一些选项、具体取决于您的设计细节以及您最关心的规格。
如果您需要共享方框图或离线电路、可以通过 e2e 向我发送消息。
此致、
Alec