This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6881:1GHz、G=10差分转单端大信号放大器

Guru**** 2797455 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA817, LMH6881, OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521737/lmh6881-1ghz-and-g-10-differential-to-single-ended-large-signal-amplifier

主题中讨论的其他器件:LMH6881OPA818、OPA817

工具/软件:

您好!

我有一个以 LMH6881 2.4GHz 差分 PGA 结束的信号链。

我正在寻找一个新的乘积、将 LMH6881的差分输出转换为单端输出、在1GHz 时可实现高达2Vpp 或更好10Vpp 的性能。

该输出级的增益应为 G=10。

关于这一主题的最后一个论坛是六年前。

此处推荐哪种放大器和哪种电路

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    对于在更高带宽下进行 DIFF 到 SE 转换、OPA85x 系列仍然是很好的建议。  我们还提供了一些可以在这里使用的较新器件、例如 OPA817和 OPA818。

    我是否正确理解、在1GHz 下、输入信号将在200mVpp 到1Vpp 之间?  这个放大器会驱动什么?

    除了我的建议之外、我们还提供了一些选项、具体取决于您的设计细节以及您最关心的规格。   

    如果您需要共享方框图或离线电路、可以通过 e2e 向我发送消息。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何在这个论坛之外取得联系? E2E? 如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您收到了我的消息吗?

    为什么评估原理图中的 NC 引脚1和18连接到 MLCC这些引脚是否具有功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    引脚1和18是 LMH6881的无连接(NC)引脚。  EVM 电路板旨在与采用同一封装的其他器件配合使用;这些器件可能会受益于 EVM 原理图中使用的旁路电容器。  LMH6881上的引脚1和18未在内部连接到裸片。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Martin。  请预计将于下周初更新。

    此致、

    Alec