This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA354:用于 OPA354仿真的 SPICE 模型

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1506954/opa354-spice-model-for-opa354-simulation

器件型号:OPA354

工具/软件:

您好、

我使用 TI 的 SPICE 模型来仿真 OPA354放大器、我发现在理解结果时存在一些问题:

1)使用双电源+/-5Vdc、输出信号中会发现7mV 的偏差、增益不正确、应为10、而输入信号为10mV 时、输出应为100mV、如仿真所示、峰值为82mV;

2) OPA354也应在3.3V 单电源下工作、但不能在所附仿真中所示的情况下工作;

我肯定会犯错、但在哪里。

非常感谢您的帮助。

此致。

Andrea Papi

andrea.papi@pg.infn.it