请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA354 工具/软件:
您好、
我使用 TI 的 SPICE 模型来仿真 OPA354放大器、我发现在理解结果时存在一些问题:
1)使用双电源+/-5Vdc、输出信号中会发现7mV 的偏差、增益不正确、应为10、而输入信号为10mV 时、输出应为100mV、如仿真所示、峰值为82mV;
2) OPA354也应在3.3V 单电源下工作、但不能在所附仿真中所示的情况下工作;
我肯定会犯错、但在哪里。
非常感谢您的帮助。
此致。
Andrea Papi