This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:INA826 SPICE 模型停止与 LTspice 配合使用

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1522979/ina826-ina826-spice-model-stopped-working-with-ltspice

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

我最近从 LTspice 17.1.4更新到了新版本的 LTspice、INA826仪表放大器的模型停止了正确仿真。 我也尝试了 KiCAD 的 PSPICE 仿真器、它也无法运行并抛出以下错误:

List of plots available:
Current const	Constant values (constants)
Note: Codel model file loading path is C:\Users\billyen\OneDrive - Stanford\Desktop\Ocean_Profiler\Hardware\ENGRAVER_TEST\PeakDetector_Breakout\
Note: Compatibility modes selected: ps lt a
Circuit: KiCad schematic
Error on line:
d.xu2.xbias.xd4.d1 xu2.vnoise xu2.xbias.33 xu2.xbias.xd4.dbe   1.000000000000000e+00   
could not find a valid modelname

这是我使用 KiCAD 的网表:

 

.title KiCad schematic
.include "C:/Users/billyen/OneDrive - Stanford/Desktop/Ocean_Profiler/Hardware/ENGRAVER_TEST/PeakDetector_Breakout/lib/INA826AID/ina826.lib"
.save all
.probe alli
.probe p(V4)
.probe p(V3)
.probe p(V2)
.probe p(XU2)
.tran 100u 250m
V4 Net-_U2-IN+_ 0 DC 1 
V3 0 VSS DC 1.65 
V2 VDD 0 DC 1.65 
XU2 Net-_U2-IN+_ 0 unconnected-_U2-RG-Pad2_ unconnected-_U2-RG-Pad3_ VDD VSS /INA_OUT 0 INA826
.end

还有人在使用带有新型 LTspice/KiCAD 的 INA826模型时遇到问题? 如果是、有什么权变措施吗? 下面是我从 TI 下载的.lib 文件、符号和 LTspice 原理图。

e2e.ti.com/.../ina826.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bill、

    不幸的是,由于 LTSpice 是由 Analog Devices 开发的产品,我们对调试其软件的兼容性问题没有太多的了解。 同样、我们对 KiCAD ngspice 集成的了解程度也不高。 我可以尝试帮助,但可能没有深入了解其他模拟器。 我们的模型是为 PSpice 和 TINA-TI 开发的、并通过这两个仿真器的兼容性进行了验证。 我会尽我所能的。

    我知道一些模拟器不喜欢解析网络名称中的+和-符号。 为了测试是否出现这种情况、我会尝试重命名一些网络、将"+"替换为"p"、将"-"替换为"m"、然后查看是否显示其他错误。 通常、SPICE 中显示的误差没有参考。

    您能否提供原理图图片?

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图:

    是否需要将所有+符号替换为 p (字面上是 CTRL+F 并替换)? 我不太熟悉 SPICE 语法、以前不必深入研究模型代码、因此非常感谢您在这方面的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bill、

    我认为、由于 RG+和 RG-保留为 NC、可能会产生误差。 如果有一个 NC 符号你可以放在那里,我会尝试,如果没有,有时一根电线可能是足够的。 或者、在 RG+和 RG-之间放置一个1G 电阻器、实际上可以实现1的增益。

    对于替换、它可能比这更涉及、因为存在其他可能很重要的+或-实例。 例如、如果某行的字符太多、需要附加更多信息。

    因此、我将查找引脚/网、并替换整个网络名称。 这类似于 Ctrl+F 搜索 IN+并将其替换为 INP。 因为我意识到这是耗时的,所以我建议从几个网络名称开始,看看你是否看到了不同的错误。 如果更改某些网络名称导致显示不同的(最小描述性的)错误、则继续替换其他网络名称并查看是否修复了该错误。

    不过、我会先在 RG+和 RG-上连接一些东西、这就像是最可能出现的错误原因。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用1G 电阻器连接它们、但仍然得到相同的错误结果。 我使用 LTspice 17.1.4尝试了相同的模型,它能够正确地仿真它。 这就是我得到的.op:

           --- Operating Point ---
    
    V(vdd):	 3.3	 voltage
    V(n002):	 0.718745	 voltage
    V(vout):	 0.00406589	 voltage
    V(v+):	 1	 voltage
    V(n001):	 1.7188	 voltage
    I(V1):	 2.82838e-08	 device_current
    I(V2):	 -0.000200873	 device_current
    I(R1):	 1.00005e-09	 device_current
    Ix(u1:xinput1:xt1:1):	 -4.72494e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xt1:2):	 -2.26407e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xt1:3):	 4.74758e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xd3:1):	 -7.08871e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xd3:2):	 7.08871e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xd1:1):	 -4.29593e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xd1:2):	 4.29593e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xd14:1):	 -1.81205e-15	 subckt_current
    Ix(u1:xd14:2):	 1.81205e-15	 subckt_current
    Ix(u1:xd9:1):	 -7.18763e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xd9:2):	 7.18763e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xt3:1):	 6.25612e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xt3:2):	 3.0694e-10	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xt3:3):	 -6.28654e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xd1:1):	 -6.12128e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xd1:2):	 6.12128e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xd5:1):	 -7.70878e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xd5:2):	 7.70878e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xd8:1):	 8.89204e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xd8:2):	 -8.89204e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xd5:1):	 -7.75298e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xd5:2):	 7.75298e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xt3:1):	 4.40185e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xt3:2):	 2.12461e-09	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xt3:3):	 -4.42307e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xt3:1):	 2.88075e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xt3:2):	 -3.17062e-17	 subckt_current
    Ix(u1:xt3:3):	 -2.88075e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:iavdd):	 0.0551119	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:vdd):	 2.27954e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:vneg):	 1.09601e-11	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:gnd):	 -2.27954e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:bias):	 0	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:vm):	 -0.0551119	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:vt0pi):	 8.64503e-20	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:vb):	 -2.37679e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:veps):	 0	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:vt0p):	 -5.63446e-19	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:vt0):	 2.85593e-19	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:ignd):	 1.11022e-16	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:vnoise):	 6.00725e-19	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:vt0i):	 -6.95994e-20	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xt3:1):	 4.67497e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xt3:2):	 2.26622e-09	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xt3:3):	 -4.69762e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xd6:1):	 -1.71875e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xd6:2):	 1.71875e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xt3:1):	 3.90776e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xt3:2):	 1.88696e-09	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xt3:3):	 -3.92661e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xd1:1):	 -2.42079e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xd1:2):	 2.42079e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xdp2:1):	 2.99776e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xdp2:2):	 -2.99776e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xd3:1):	 -3.58125e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xd3:2):	 3.58125e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xd1:1):	 -2.41802e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xd1:2):	 2.41802e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xt5:1):	 2.82838e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xt5:2):	 -3.11298e-17	 subckt_current
    Ix(u1:xt5:3):	 -2.82838e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xd11:1):	 -3.29994e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xd11:2):	 3.29994e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xd3:1):	 -7.94544e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xd3:2):	 7.94544e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xvos:1):	 0	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xvos:2):	 0	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xd8:1):	 4.32213e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xd8:2):	 -4.32213e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xd8:1):	 4.11336e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xd8:2):	 -4.11336e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xt5:1):	 -1.412e-06	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xt5:2):	 -6.78349e-09	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xt5:3):	 1.41878e-06	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xd2:1):	 -4.52161e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xd2:2):	 4.52161e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xd8:1):	 -2.7188e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xd8:2):	 2.7188e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:vm):	 0.0551119	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:neg):	 7.1236e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:ignd):	 -1.99159e-19	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:iavdd):	 -0.0551119	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:out):	 8.26351e-06	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:vdd):	 8.895e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:gnd):	 -9.72064e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:plus):	 -7.19476e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:vneg):	 -6.12127e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xt2:1):	 8.65251e-06	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xt2:2):	 8.8477e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xt2:3):	 -9.71295e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xd3:1):	 -7.0762e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xd3:2):	 7.0762e-13	 subckt_current
    Ix(u1:in+):	 -2.82838e-08	 subckt_current
    Ix(u1:in-):	 -2.88075e-08	 subckt_current
    Ix(u1:rg+):	 -1.00005e-09	 subckt_current
    Ix(u1:rg-):	 1.00005e-09	 subckt_current
    Ix(u1:vdd):	 0.000200873	 subckt_current
    Ix(u1:gnd):	 -0.000181795	 subckt_current
    Ix(u1:out):	 -1.03338e-19	 subckt_current
    Ix(u1:ref):	 -1.9021e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xd3:1):	 -7.04525e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xd3:2):	 7.04525e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xt2:1):	 1.41245e-06	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xt2:2):	 6.83557e-09	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xt2:3):	 -1.41929e-06	 subckt_current
    Ix(u1:xd13:1):	 -4.29995e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xd13:2):	 4.29995e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xd7:1):	 5.8419e-09	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xd7:2):	 -5.8419e-09	 subckt_current
    Ix(u1:xt2:1):	 -2.88075e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xt2:2):	 3.16988e-17	 subckt_current
    Ix(u1:xt2:3):	 2.88075e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:vm):	 -8.49703e-15	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:neg):	 1.18568e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:ignd):	 6.13586e-20	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:iavdd):	 2.42928e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:out):	 -1.49389e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:vdd):	 4.1234e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:plus):	 1.18844e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:gnd):	 -2.62951e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:vneg):	 -2.42079e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xt2:1):	 2.56625e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xt2:2):	 1.24227e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xt2:3):	 -2.57868e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:vm):	 -1.40388e-14	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:neg):	 1.18577e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:ignd):	 1.10121e-19	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:iavdd):	 2.43206e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:out):	 -2.42661e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:vdd):	 4.78938e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:plus):	 1.18835e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:gnd):	 -2.36278e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:vneg):	 -2.41802e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xt2:1):	 2.29833e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xt2:2):	 1.10911e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xt2:3):	 -2.30942e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xd4:1):	 2.99776e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xd4:2):	 -2.99776e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xd10:1):	 -7.18708e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xd10:2):	 7.18708e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xd2:1):	 -1.4953e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xd2:2):	 1.4953e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xt4:1):	 -8.84966e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xt4:2):	 -4.23768e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xt4:3):	 8.89203e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xd2:1):	 0.0551119	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xd2:2):	 -0.0551119	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xd7:1):	 5.03227e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xd7:2):	 -5.03227e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xt4:1):	 -4.67012e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xt4:2):	 -2.2446e-09	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xt4:3):	 4.6926e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xd1:1):	 -4.73717e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xd1:2):	 4.73717e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xt4:1):	 -2.02402e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xt4:2):	 -9.68964e-10	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xt4:3):	 2.03372e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xd7:1):	 5.28692e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xd7:2):	 -5.28692e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xt4:1):	 -5.93527e-06	 subckt_current
    Ix(u1:xt4:2):	 -2.82818e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xt4:3):	 5.96355e-06	 subckt_current
    Ix(u1:xd7:1):	 -2.58118e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xd7:2):	 2.58118e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xt1:1):	 -3.88993e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xt1:2):	 -1.88663e-09	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xt1:3):	 3.9088e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xt4:1):	 -2.39929e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xt4:2):	 -1.14849e-09	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xt4:3):	 2.41078e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xd2:1):	 -2.42928e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xd2:2):	 2.42928e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xd12:1):	 -2.00004e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xd12:2):	 2.00004e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xd4:1):	 -4.3e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xd4:2):	 4.3e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xd2:1):	 -2.43206e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xinput1:xd2:2):	 2.43206e-12	 subckt_current
    Ix(u1:xt1:1):	 -5.93527e-06	 subckt_current
    Ix(u1:xt1:2):	 -2.88025e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xt1:3):	 5.96407e-06	 subckt_current
    Ix(u1:xt6:1):	 -2.82838e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xt6:2):	 3.11226e-17	 subckt_current
    Ix(u1:xt6:3):	 2.82838e-08	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xdzb1:1):	 -2.08924e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xbias:xdzb1:2):	 2.08924e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xd5:1):	 -6.34851e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xoutput:xd5:2):	 6.34851e-13	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xt1:1):	 -4.06015e-05	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xt1:2):	 -1.93874e-07	 subckt_current
    Ix(u1:xu1:xt1:3):	 4.07954e-05	 subckt_current

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bill、

    我浏览了网表、只有具有+和-的网络名称已被删除、请告诉我以下库文件是否有帮助。

    e2e.ti.com/.../ina826_5F00_noplusminus.lib

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了这个文件,不幸的是,没有改变结果。 您是否有其他想法导致它这样做的原因?

    .op 输出:

           --- Operating Point ---
    
    V(vdd):	 3.3	 voltage
    V(n002):	 0.718745	 voltage
    V(vout):	 0.00406589	 voltage
    V(v+):	 1	 voltage
    V(n001):	 1.7188	 voltage
    I(V1):	 2.82838e-08	 device_current
    I(R1):	 1.00005e-09	 device_current
    I(V2):	 -0.000200873	 device_current
    Ix(u2:xinput1:xt1:1):	 -4.72494e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xt1:2):	 -2.26407e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xt1:3):	 4.74758e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xd3:1):	 -7.08871e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xd3:2):	 7.08871e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xd1:1):	 -4.29593e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xd1:2):	 4.29593e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xd14:1):	 -1.81205e-15	 subckt_current
    Ix(u2:xd14:2):	 1.81205e-15	 subckt_current
    Ix(u2:xd9:1):	 -7.18763e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xd9:2):	 7.18763e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xt3:1):	 6.25612e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xt3:2):	 3.0694e-10	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xt3:3):	 -6.28654e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xd1:1):	 -6.12128e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xd1:2):	 6.12128e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xd5:1):	 -7.70878e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xd5:2):	 7.70878e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xd8:1):	 8.89204e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xd8:2):	 -8.89204e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xd5:1):	 -7.75298e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xd5:2):	 7.75298e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xt3:1):	 4.40185e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xt3:2):	 2.12461e-09	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xt3:3):	 -4.42307e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xt3:1):	 2.88075e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xt3:2):	 -3.17062e-17	 subckt_current
    Ix(u2:xt3:3):	 -2.88075e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:iavdd):	 0.0551119	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:vdd):	 2.27954e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:vneg):	 1.09601e-11	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:gnd):	 -2.27954e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:bias):	 0	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:vm):	 -0.0551119	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:vt0pi):	 8.64503e-20	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:vb):	 -2.37679e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:veps):	 0	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:vt0p):	 -5.63446e-19	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:vt0):	 2.85593e-19	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:ignd):	 1.11022e-16	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:vnoise):	 6.00725e-19	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:vt0i):	 -6.95994e-20	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xt3:1):	 4.67497e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xt3:2):	 2.26622e-09	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xt3:3):	 -4.69762e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xd6:1):	 -1.71875e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xd6:2):	 1.71875e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xt3:1):	 3.90776e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xt3:2):	 1.88696e-09	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xt3:3):	 -3.92661e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xd1:1):	 -2.42079e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xd1:2):	 2.42079e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xdp2:1):	 2.99776e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xdp2:2):	 -2.99776e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xd3:1):	 -3.58125e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xd3:2):	 3.58125e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xd1:1):	 -2.41802e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xd1:2):	 2.41802e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xt5:1):	 2.82838e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xt5:2):	 -3.11298e-17	 subckt_current
    Ix(u2:xt5:3):	 -2.82838e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xd11:1):	 -3.29994e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xd11:2):	 3.29994e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xd3:1):	 -7.94544e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xd3:2):	 7.94544e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xvos:1):	 0	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xvos:2):	 0	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xd8:1):	 4.32213e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xd8:2):	 -4.32213e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xd8:1):	 4.11336e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xd8:2):	 -4.11336e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xt5:1):	 -1.412e-06	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xt5:2):	 -6.78349e-09	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xt5:3):	 1.41878e-06	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xd2:1):	 -4.52161e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xd2:2):	 4.52161e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xd8:1):	 -2.7188e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xd8:2):	 2.7188e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:vm):	 0.0551119	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:neg):	 7.1236e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:ignd):	 -1.99159e-19	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:iavdd):	 -0.0551119	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:out):	 8.26351e-06	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:vdd):	 8.895e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:gnd):	 -9.72064e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:plus):	 -7.19476e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:vneg):	 -6.12127e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xt2:1):	 8.65251e-06	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xt2:2):	 8.8477e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xt2:3):	 -9.71295e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xd3:1):	 -7.0762e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xd3:2):	 7.0762e-13	 subckt_current
    Ix(u2:inp):	 -2.82838e-08	 subckt_current
    Ix(u2:inm):	 -2.88075e-08	 subckt_current
    Ix(u2:rgp):	 -1.00005e-09	 subckt_current
    Ix(u2:rgm):	 1.00005e-09	 subckt_current
    Ix(u2:vdd):	 0.000200873	 subckt_current
    Ix(u2:gnd):	 -0.000181795	 subckt_current
    Ix(u2:out):	 -1.03338e-19	 subckt_current
    Ix(u2:ref):	 -1.9021e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xd3:1):	 -7.04525e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xd3:2):	 7.04525e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xt2:1):	 1.41245e-06	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xt2:2):	 6.83557e-09	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xt2:3):	 -1.41929e-06	 subckt_current
    Ix(u2:xd13:1):	 -4.29995e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xd13:2):	 4.29995e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xd7:1):	 5.8419e-09	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xd7:2):	 -5.8419e-09	 subckt_current
    Ix(u2:xt2:1):	 -2.88075e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xt2:2):	 3.16988e-17	 subckt_current
    Ix(u2:xt2:3):	 2.88075e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:vm):	 -8.49703e-15	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:neg):	 1.18568e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:ignd):	 6.13586e-20	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:iavdd):	 2.42928e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:out):	 -1.49389e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:vdd):	 4.1234e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:plus):	 1.18844e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:gnd):	 -2.62951e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:vneg):	 -2.42079e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xt2:1):	 2.56625e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xt2:2):	 1.24227e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xt2:3):	 -2.57868e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:vm):	 -1.40388e-14	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:neg):	 1.18577e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:ignd):	 1.10121e-19	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:iavdd):	 2.43206e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:out):	 -2.42661e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:vdd):	 4.78938e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:plus):	 1.18835e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:gnd):	 -2.36278e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:vneg):	 -2.41802e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xt2:1):	 2.29833e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xt2:2):	 1.10911e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xt2:3):	 -2.30942e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xd4:1):	 2.99776e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xd4:2):	 -2.99776e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xd10:1):	 -7.18708e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xd10:2):	 7.18708e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xd2:1):	 -1.4953e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xd2:2):	 1.4953e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xt4:1):	 -8.84966e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xt4:2):	 -4.23768e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xt4:3):	 8.89203e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xd2:1):	 0.0551119	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xd2:2):	 -0.0551119	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xd7:1):	 5.03227e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xd7:2):	 -5.03227e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xt4:1):	 -4.67012e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xt4:2):	 -2.2446e-09	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xt4:3):	 4.6926e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xd1:1):	 -4.73717e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xd1:2):	 4.73717e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xt4:1):	 -2.02402e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xt4:2):	 -9.68964e-10	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xt4:3):	 2.03372e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xd7:1):	 5.28692e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xd7:2):	 -5.28692e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xt4:1):	 -5.93527e-06	 subckt_current
    Ix(u2:xt4:2):	 -2.82818e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xt4:3):	 5.96355e-06	 subckt_current
    Ix(u2:xd7:1):	 -2.58118e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xd7:2):	 2.58118e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xt1:1):	 -3.88993e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xt1:2):	 -1.88663e-09	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xt1:3):	 3.9088e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xt4:1):	 -2.39929e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xt4:2):	 -1.14849e-09	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xt4:3):	 2.41078e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xd2:1):	 -2.42928e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xd2:2):	 2.42928e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xd12:1):	 -2.00004e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xd12:2):	 2.00004e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xd4:1):	 -4.3e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xd4:2):	 4.3e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xd2:1):	 -2.43206e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xinput1:xd2:2):	 2.43206e-12	 subckt_current
    Ix(u2:xt1:1):	 -5.93527e-06	 subckt_current
    Ix(u2:xt1:2):	 -2.88025e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xt1:3):	 5.96407e-06	 subckt_current
    Ix(u2:xt6:1):	 -2.82838e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xt6:2):	 3.11226e-17	 subckt_current
    Ix(u2:xt6:3):	 2.82838e-08	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xdzb1:1):	 -2.08924e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xbias:xdzb1:2):	 2.08924e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xd5:1):	 -6.34851e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xoutput:xd5:2):	 6.34851e-13	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xt1:1):	 -4.06015e-05	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xt1:2):	 -1.93874e-07	 subckt_current
    Ix(u2:xu1:xt1:3):	 4.07954e-05	 subckt_current
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bill、

    我不确定导致该错误的原因是什么。 我在 TINA-TI 中使用了相同的电路。

    e2e.ti.com/.../Bill_5F00_INA826.TSC

    很抱歉、这里没有更好的答案。 我不是很熟悉导致 LTSpice 收敛错误的原因,而且由于每个模型都相当复杂,因此有很多潜在的故障点。 您是否愿意在不同的仿真器中模拟功能?

    此致、
    Gerasimos