This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333-Q1:放大器架构

Guru**** 2601835 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524259/opa2333-q1-amplifier-architecture

器件型号:OPA2333-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA2333

工具/软件:

尊敬的团队:

可以使用 OPA2333实现以下设计吗? 如果除了功率损耗外使用低电阻、我不确定是否有任何副作用。

我认为10mV 对于设计来说是可以的、因为器件失调电压正常、23uV、正确吗? (VIN >> Voffset、我不确定标准是否正确。 如果是、您是否为该关系推荐了比率?)

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。 (使用此输出电压时、输出电流为100 µA。)

    ±电压为(10mV µV 10 μ V)× 11 = 110mV ±0.11mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您通过5V 单电源为 OPA2333供电、并施加最小10mV 的输入信号、电路就会正常工作。  但是、如果 最大输入电压范围为445mV、导致 Vout 为4.9V、则 电路将无法 提供所需的 4.45mA 输出电流 (4.9V /1100 Ω)和 正电源轨100mV 范围内的摆幅。  在这种情况下、我建议将电阻值增加10倍(1k 和10k)。