This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:运算放大器稳定性仿真

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526093/tlv9002-op-amp-stability-simulation

器件型号:TLV9002

工具/软件:

VDD1 = 3.3V、VEE1 =–3.3V

我的仿真电路和结果如图所示。 增益交叉频率约为 560kHz 、环路增益的相应相移为+68°。 在这种情况下、相位裕度是 112°还是 248°?

如果环路增益的相移为–68°、那么什么是相位裕度? 112°或?

在分析运算放大器的稳定性时、相位裕度和增益裕度的定义和计算公式是什么? 这两个参数是出现在开环响应曲线还是环路增益响应曲线上?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    6.6V 对于 TLV9002 来说有点高

    这是我的结果;75 度。 这比 112,248 或–68 更有意义