This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1851-Q1:电源为 0V 时的输入漏电流

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1526150/tlv1851-q1-input-leakage-when-supply-is-0v

器件型号:TLV1851-Q1

工具/软件:

我只需确认、 当 IN+/-处于正电压时、0V 电源的输入漏电流将~55nA。 本质上、与数据表中 1.8V 电源图(图 6-9)中所示的行为相同、但电流“阶跃“变为 0V。 虽然这似乎是隐含的、但我的客户正在寻求更明确的理解。

其次、 我是否理解正确:当电源阻抗为高阻态时、ESD 结构可以防止电源由于输入泄漏而上升? 或者实际上、漏电流只会流过 V-引脚。

谢谢、
Matthew Guibord

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew、

    当输入高于电源电压时、高于电源电压的输入源电压实际上为输入级提供尾电流(55nA 偏置电流)。 这就是高于电源电压时偏置电流会上升到 nA 级的原因。

    但是、由于未通电、内部电流镜将无法正常工作、因此输入看起来像一个“死“的反向偏置点、因此 55nA 根本无法工作。 当 Vs = 0V 时、室温下的电流应低于 nA。

    ESD 二极管会像二极管那样钳位负电压、但不会在正极侧钳位。 V+没有钳位。 因此、施加到输入引脚的任何电压都需要从外部钳位到<40V。