This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6574:TI 产品中是否有任何运算放大器、该运算放大器集成了多路复用器、具有 GPBW >10MHz 和 SR >6xV/us。 该器件似乎超出了我们的应用要求。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, VCA824, LMH6574, TLV9062, OPA2863, VCA822, LMH6518, VCA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524443/lmh6574-is-there-any-opamp-in-ti-products-which-has-integrated-multiplexer-with-a-gpbw-10mhz-and-sr-66v-us-this-part-seems-to-be-overqualified-for-our-application

器件型号:LMH6574
主题中讨论的其他器件: TLV9062OPA2863、TMUX1204、 VCA822、VCA824 LMH6518VCA810

工具/软件:

您好、

 TI 产品中有任何运算放大器、其中集成了多路复用器 、类似于 LMH6574、GPBW > 10MHz 且 SR > 6xV/us。 LMH6574 似乎已超出我们的应用的适用范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dileep、

      您的应用空间是否受限? 否则、这些是您可用于多路复用器+放大器应用或具有关断功能的双通道放大器的其他选项(第二个选项实际上与集成多路复用器的尺寸相同,但信号完整性取决于反馈路径,除非在缓冲器配置中):

       

    或  

       

      第一个图像来自此应用手册: https://www.ti.com/lit/ab/sboa311a/sboa311a.pdf

      第二个图像来自 TLVx888 数据表第 16 页: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv2888.pdf?

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     我需要 4 通道、 TLV9062 仅支持最高 10MHz、压摆率为 6.5V/us。 我计划使用 OPA2863RUN、您是否有更好的替代方案、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dileep、

     您是否会通过使用两个器件并切换关断引脚将 OPA2863 配置为 4x1 通道多路复用器、如下所示:  

     如果是、将会有增益、还是作为缓冲器配置?

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它将是一个具有增益的应用。 4 个运算放大器中的每个放大器 的增益在 2-11 之间都不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dileep、

     明白了、明白了。 我看到的问题是、当您禁用放大器时、对于您选择的器件、输出将为高阻抗。 但是、当采用增益配置时、输出端的信号(连接到其他放大器)将出现在全部 4 个器件的放大器的输入端、因为即使在关断状态下、信号也会通过放大器的反馈路径(RF/RG 路径)传输。  

     您是否能够保留 4 个具有不同增益的放大器、然后使用专用的 4 x 1 多路复用器进行保留? 如果是、那么您可以使用  OPA2863、则必须选择 4x1 多路复用器  、例如 TMUX1204 或类似器件。

    谢谢您、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima:

     这对您很有帮助。 以下配置是否可用、而不是使用 4 个不同的运算放大器? 一个具有可选反馈电阻器的运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dileep、

     是的、这是另一个可用配置!

     以及如下所示的内容:

     (链接中的图像) 。  

     如果您只需要选择具有相同输入的增益、我们也有一种更简单的方法来实现此目的、无需校准多路复用器产生的导通电阻和电容。 我们有称为可编程/数字可变增益放大器 (PGA/VGA) 的放大器、其列表可在以下链接中找到: https://www.ti.com/amplifier-circuit/pga-vga/products.html

      例如、根据您的要求、我推荐 VCA810、VCA822、VCA824(按速度顺序列出,具体取决于增益*带宽+ 10 倍余量)。 这些可通过模拟电压进行控制、并可选择高达 40dB 的增益或衰减数据表中指定的信号。 并且可以通过指定的增益步长在该范围内步进、通常介于 0.1dB 到 2dB 之间、具体取决于您选择的是哪一个。 此外、如果您在该放大器之后使用差分 ADC、我们有具有差分输出的 VGA/PGA、例如可通过数字控制的 LMH6518。  

    谢谢您、
    Sima