This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1872:动态功耗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524361/tlv1872-dynamic-power-consumption

器件型号:TLV1872

工具/软件:

您好、专家!

可以询问 TLV1872 的动态功耗吗? 这是一款具有独立输入和输出电源的高速比较器。

 我应该根据什么公式来计算此 IC 的动态功耗吗? 我是否可以使用 P =(Ib)(VCCI)+(Vo)(IO) 来计算它

此致

ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否也可以询问是否改用拉电流/灌电流来计算动态功率? 我想计算这个 IC 消耗的功率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 【常见问题解答】如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ena、

    比较器本身具有相当恒定的电源电流。 大部分比较器电源电流将会通过输入电源引脚。 负载电流主要来自输出电源引脚。

    大部分功率将通过驱动负载电容的输出耗散、如 Clemens 所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul 和 Clemens

    我对此感到非常困惑  

    如果该 IC 具有独立的电源轨、这是否会影响 IC 的功耗? 我的输入 VCCI 为 14V、我将 3.3V 连接到 VCCO 以用于推挽输出

    好极了

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、在使用电平转换器时、应分别计算两个电源的功耗。

    但 TLV1872 数据表未指定单独的值。 使用 14V 作为静态和动态功耗、并使用 3.3V 作为负载功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens

    您是否恰好了解 TLV1872 的 CPD? 我在数据表中没有看到。 或者、在进行计算时、我是否需要对 tlv1972 有效负载电容值做出任何假设、以计算 IC 的 Cpd

    好极了

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于比较器、这一点并不明确、因为与静态功耗相比、它通常可以忽略不计。 假设小于 20 pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens、

    感谢您的解释。 我还能否询问为什么不使用源极和漏极电流来计算 IC 的功耗?

    好极了  

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件包含许多晶体管。 对于源极/漏极电流、您具体指的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我指的是拉电流/灌电流。 我现在得到了,谢谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流输出电流通过阻性负载计算。