This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA851:具有缓冲放大器的信号调节电路

Guru**** 2333840 points
Other Parts Discussed in Thread: INA851, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1524167/ina851-signal-conditioning-circuit-with-buffer-amplifier

器件型号:INA851
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

我正在寻找一个将全桥换能器的±0.2V±差分输出放大到双绞线电缆的电路。 带宽 0-20,000Hz。 目标是在换能器电缆上内联一个非常小的 PCB。 增益通过 INamp 上的电阻器设置、输出钳位在±5V。 电源输入灵活、可能为±12VDC。 低噪声、高 CMRR。

我认为使用带有 AD8139(或类似产品)的 INA851 作为缓冲放大器来驱动电缆电容(用于数据采集的电缆电容约为 3nF、30m Ω)。 电缆将具有 100Ω 标称阻抗、仪器人员通常不会终止、但如果有指示、他们可能会终止。

INA851 + AD8139 是否有意义? 想了解电路吗? 如何减少元件数量并减小 PCB 尺寸?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您打算将什么连接到数据采集电缆的末端? 我只能对 INA851 的实现进行评论、因为 AD8139 是竞争器件。 我将通过仿真进行检查、以检查输入传感器侧是否与 INA851 兼容、并在此主题中回复您。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴使用 TI 全差分缓冲放大器、该放大器能够很好地将±5V 电压驱动到双绞线中、强烈建议您使用该放大器。 数据采集输入是运算放大器抗混叠滤波器。 传感器端是各种全惠斯通电桥加速计、1000Ω 至 2000Ω 输出阻抗。

    如果 INA851 可以驱动电缆、我很高兴去掉缓冲放大器。 INA851Load 电容为 100pF(未指定频率)、但我假设 它可以在低频下处理更大的电容。 这些加速计的输出高于 20kHz 可忽略不计、因此如果 INA851 可以在 20kHz 下驱动电缆电容(如果使用低电容电缆,则为 1.5nF)、则可简化电路。 好极了、我们想要微型电路板。

    图 7-44 展示了 50Ω Riso 在容性负载下稳定钳子、Riso 是在差分输出之间还是在每个上串联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    您能否提供您计划使用的电缆(低电容和更高电容)的数据表? 我认为、如果仿真结果表明 INA851 本身无法驱动电缆、我们可以在两者之间添加一个线路驱动器放大器、特别是寻找一个经过小尺寸优化的放大器。  

    是的、对于 Riso 实现、您需要在每个输出引脚上串联 Riso 电阻器。 我们还可以添加反馈电容器来提高稳定性、我要对其进行仿真。  

    从惠斯通电桥输出的输入电压范围是多少?  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 Belden 8723 已有多年,也是 Allied 1820 的链接,它具有较低的电容 (15pF/ft)。 传感器的典型输出为±0.2V、因此我们需要大约 25 的增益、在 INA851 中很容易实现。  catalog.belden.com/.../8723_techdata.pdfhttps://www.awcwire.com/product/1820

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    感谢您耐心等待我确定设计可行性。 只要添加串联连接到每个输出引脚的 Riso、只能使用 INA851 来驱动电缆。 我用进行了仿真 Riso 为 100 Ω 、但 在最终设计中可能需要增加此值、因为很难完全模拟电缆的电气特性。

    您提到需要 在双绞电缆中提供±5V 的输出、因此为了实现这一点、您需要 50 的前增益、这意味着您需要使用一个或大约 123 Ω 的电阻器。 您可以使用产品页面上的 Excel 计算器验证输入/输出条件以及边界图:  

    在 TINA 中对此进行仿真后、您可以得到大约 ±5V 的差分输出电压(输入信号为±0.2V)。 检查交流响应、存在最小增益峰值、因此 Riso 为 100 Ω 的电缆负载条件应使 INA851 保持稳定。  

    我还附上了下面的 TINA-TI 仿真以供参考 — 请注意,我在仿真中使用了与电源匹配的 VCLAMP、因为当输出太接近 VCLAMP 电压时、模型无法很好地收敛。  

    e2e.ti.com/.../INA851_5F00_sensor.TSC

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您可以注意、如果输出接近 VCLAMP 电压、该模型无法很好地收敛。 这只是 TEH 仿真器的问题吗? 在实践中、是否可以将 VCLAMP 设置为仅略高于输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    是的、VCLAMP 问题仅存在于模型上。 只要钳位电压与 Vs 电源轨相差至少 3V 和 1.5V、就可以将 VCLAMP 设置为+/–5V 或所需的钳位电压。 为减少失真效应、输出电压将在钳位电压基础上摆动约 600mV、请参阅数据表中的第 8.3.5 节。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家,你是非常有帮助的.,汤姆