This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:INA220BIGST 滤波电阻器 (10Ω) 损坏

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA220, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1521811/ina220-ina220bidgst-filter-resistor-10-is-damaged

器件型号:INA220
主题: INA228 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

客户 GU 使用 INA220BIDGST 进行器件电流采集。 电路图如下。 使用一段时间后、发现某些器件中的两个 10Ω 电阻器 R252 和 R253 损坏(电阻值增大)。 请帮助分析可能的原因。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    我有几个跟进问题、以便全面了解问题。

    1.操作设备后,观察到过滤器电阻增加了多久?  器件在运行过程中是否显著升温?
    2.电阻增加了多少,电阻是 在关闭系统几分钟后测量的?
    3.负载在系统中的位置,电阻是多少?

    4、当前客户的测量范围是多少?

    5、 使用哪种电阻,请发送数据表链接?  

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallika 

    很抱歉晚才回复。 客户回复如下、请帮助检查、谢谢。

    1、设备运行时间,预计 1-2 小时,新机床装配老化试验阶段存在问题,设备运行没有显著改善,发现问题是因为测试过程一般不能读取相关信息;

    2、电阻从 10Ω 增加到 1K 到断线(烧断)的范围从个人的观点来看,越长的烧断时间,电阻越大,测量时系统关机超过 1 小时 3 ,负载在低侧,如下所示超过 1 小时

    3、负载在低侧,如下图所示

    4、我们使用 0-24V 的电压范围,电流: 1-2A;但研发测试方便,电源电压可能会有很短的时间,最高达 32V

    5、滤波电阻器为 10Ω/1%- 1/10W,品牌控制在国家巨人村田等更常用的厂家!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alon:

    4、我们使用的范围为 0-24V、电流:1-2A;但出于研发测试的方便性、电源电压高达 32V
    的时间可能很短

    这是一个问题、因为 INA220 最多只占 26V。 客户违反绝对最大规格、这可能会损坏器件。

    我建议使用 可支持大共模电压的替代器件、例如 INA228。 您可以在此链接中根据客户的要求找到更多替代方案。  https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/digital-power-monitors/products.html

    此致、
    Mallika Senthil