This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:似乎具有~Ω 6kΩ 内部并联电阻 — 高分流电阻值下出现意外行为

Guru**** 2576975 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1523974/ina226-appears-to-have-6k-internal-parallel-resistance-unexpected-behavior-at-high-shunt-values

器件型号:INA226
主题: INA228 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在使用 INA226 在低压测量应用中 VBUS 仅为~0.6V 、我使用的是相对的 1.5kΩ 的高分流电阻器 。 我不使用校准寄存器、而是根据原始寄存器值手动计算电流和电阻。

不过、我看到的行为表明 INA226 具有某种性质 与外部分流器并联的内部电阻 —大致 6kΩ 、基于经验测试。 使用这个工具 1200Ω 读数变得准确、而不是实际的 1500Ω 分流电阻。 这意味着有效并联电阻:

1 / Req = 1 / Rshunt + 1 / Rparallel Req = 1200 Ω when Rshunt = 1500 Ω Rparallel 6

对于低值分流器(例如 1Ω 或更小)、这种影响微不足道、但在我的应用所需的高分流电阻下、它是显而易见的。


我的设置:

  • INA226

  • VBUS≈0.6V

  • 分流器= 1.5kΩ

  • 未知电阻器:10K 欧姆
  • I²C 通过 FTDI FT260 读取

  • 两个 INA226

我的代码 (python):

bus_raw = self.ft260.read_register(self.addr, REG_BUS_VOLTAGE)
bus_voltage = bus_raw * 1.25 / 1000.0 # V
shunt_raw = self.ft260.read_register(self.addr, REG_SHUNT_VOLTAGE)
if shunt_raw > 0x7FFF:
    shunt_raw -= 0x10000
shunt_voltage = shunt_raw * 2.5 / 1000.0 # mV
current = shunt_voltage / self.shunt_resistance * 1000.0 # mA
if abs(current) > 0.001:
    resistance = (bus_voltage / (current / 1000.0)) / 1000.0 * 1000 # kΩ
else:
    resistance = float('inf')

我的问题:

有任何问题吗 内部输入阻抗 偏置路径的电流 泄漏 这可以在分流输入端子上有效地放置一个~Ω 6kΩ 电阻器? 数据表中没有提到这一点、我了解这一点对于我的高阻抗检测应用至关重要。 我附上了一个原理图:

VREF 为 0.6V

我的两个未知电阻器连接到 P1 -电阻器 — P2 和 P3 -电阻器 — P4

如需任何澄清或设计指导、敬请谅解!

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    您能否向我发送设备顶部的图片、其中显示数字/字母(日期代码)? 或者、请提供日期代码。

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、日期代码是 49 TI 226。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    输入电阻大约为 10k、我们规格中没有指明为什么数据表中未组装该电阻。 但是、INA226 正在刷新、新版本的输入电阻将更改为 140k。 新版本正在分阶段使用、您可以根据修订 ID 确认器件的版本。 有关更多信息、请参阅以下 E2E: •https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1441248/ina226-input-bias-current/

    此致、
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这些信息对您有所帮助。
    INA228 呢? 它有多大的输入电阻。 我们正在考虑切换到它,因为 VBus 精度要好得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    它的规格在数据表中显示为 Rdiff、请查看下面的屏幕截图。


    此致、
    Mallika Senthil