工具/软件:
您好:
我正在处理一个工程、我们需要使用 FDA 对直流耦合输入信号执行 SE-DE 转换。 当然、我正在尝试使用数据表的一个示例电路、更好地了解如何与该芯片连接、并在 PSpice for TI 重新创建示例电路并进行仿真。
然而、我必须做一些错误的事情、因为我不断获得的增益与基于文档的似乎有所不同(我在这里获得的增益是 1、而不是 4)。
任何人都能对我在这里可能出了什么问题提供一些见解吗? 另外、请告知我是否需要进行任何说明、或者是否未显示所包含的图像。 希望能在这里得到一些帮助——谢谢!