This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:读数和安培;最坏情况下的误差计算

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1525495/ina230-reading-worst-cases-error-calculation

部件号:INA230

工具/软件:

您好、

我想了解如何进行计算

电流检测读数中最坏情况下的误差计算

原理图如下:

此致

Jonathan Kabangu,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    以下是 TIPL 视频系列的链接、该视频系列包含一个用于了解不同错误源的部分:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers.html

    对于最坏情况下的误差、可以将所有源的误差相加、但添加误差的更现实的方法是使用 RSS 误差。 以下链接指向使用 RSS 误差来估算总误差的计算器工具:

    https://www.ti.com/tool/download/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

    此工具不包含所有可能的错误、例如输入滤波器产生的错误、但它确实说明了它会使用哪些错误。

    此外、我在原理图中看到 IN+和 IN-引脚上有连接到 GND 的电容器。 如果共模电压变化不大、这通常是可以的、但如果共模变化、可能会导致误差。 以下是指向 E2E 和应用手册的链接、其中提供了有关此内容的更多信息:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221725/ina280-any-issue-if-the-input-common-mode-cap-value-is-mismatched/4612946 


    https://www.ti.com/lit/ug/slya042/slya042.pdf 

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.我下载了该工具

    但它似乎对我很有用  

    任何有关这方面的指导  

    这是哪个输入滤波器?

    您能详细解释一下共模电压变化吗

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonathan、

    以下是我对您的问题的回答:

    1.要使错误工具正常工作,您需要在黄色框中选择您的设备:

    2.这是输入滤波器:

    从您的原理图中可看出:  

    3.我提供的链接详细解释,但如果您有交流信号或任何导致 IN+和 IN-电压经常变化的东西,那么 C516 和 C517 中的任何不匹配都会导致错误。 如果您测量直流电或具有更恒定的电压、则这些电容器很好。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch:

    1.

    错误是返回“value!",“,任何、任何原因为什么?、原因也没有显示太多

    2.感谢您的解释

    3.in 我们的系统负责监控来自汽车电池的总线电压

    此致

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    在屏幕截图中、左侧的“Supply Voltage Range“框用亮红色突出显示、并带有黄色文本、以匹配警告。 这意味着您为电源电压输入的值超出范围。 (电源框中有 30V、但可接受的范围为 2.7V-5.5V)。 换言之、您还可以通过双击或右键点击并转到“Axis"选项“选项来更改图的 x 轴。 这样、您可以将消耗的最大电流设置为 2A、以更好地显示所需的距离。  

    此致、
    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch:

    工具工作正常!

    我想细分这种公式:

    1. 每个变量使用的单位是什么?换言之、所有这些变量如何计算到%、
    2. 这些都是最坏情况下的误差值、还是还有其他可以添加的内容?
    3. 我想亲自学习如何手动计算此值、如果可能、您能举一个 2A Slight smile下的误差示例

    谢谢

    Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    以下是我对您的问题的回答:

    1.所有的“e"误差“误差值均以百分比表示。 其余变量在错误工具的“Help"选项“选项卡中进行定义:

    错误公式 (e) 显示在您所附的屏幕截图中(也显示在工具的“帮助“选项卡上)。

    2.工具的“帮助“选项卡显示:

    3.要手动计算此值,您只需将问题 1 中定义的所有值放入您在问题中显示的方程中。 如果要验证各个计算、可以滚动到工具中误差图的右侧、它将显示各个误差分量:

    然后、您可以向下滚动到 2A 部分以查看 2A 情况的各个计算。

    此致、

    Mitch