This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2907-N:LM2907-N

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1514869/lm2907-n-lm2907-n

器件型号:LM2907-N

工具/软件:

データシートの10.2。1のFigure の回路を組みたい場合は、LM2917ではなく、LM2907を選択すればよろしいでしょうか。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好?? ??、

    我使用翻译阅读您的帖子、因为我不熟悉日语。 可能存在一些输入错误。  

    您说过“如果您想构建 10.2.1 中图 15 所示的电路、是否应该选择 LM2907 而不是 LM2917?“

    两款器件非常相似、但是 LM2917 包含片上有源齐纳稳压器(如下所示)或 AN-162 LM2907 转速计/速度开关构建块应用

    当必须获得输出电压或电流而不受电源电压变化影响时、通常使用 LM2917。  

    您可能只需要使用 LM2907(8 引脚型号)即可构建图 15 中的电路。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EMIT 端子输出的输出电压不高于电源电压是否正确? 例如、如果 6 引脚的输入电压 (V+) 为 4.5V、1 引脚的输入电压 (TACH+) 为最大 5V、则 EMIT 的最大输出被识别为 4.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好?? ??、  

    正确。 EMIT 是双极结型晶体管的发射极。 它无法输出高于电源轨的任何电压。 如您所述、它将无法输出到电源轨。 集电极和发射极上会有一些压降。  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的哪个位置表明建议的电源电压为 6V 或更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mizutani-san、

    我从未注意到数据表没有具体说明这一点。 在查看电气特性图时、它间接地指出了这一点。 如下图所示、图形仅显示电压为 6V 而不是更低。 该器件尚未表征为低于 6V。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 LM2917 (8P)
    图 19. 我想使用齐纳稳压频率/电压转换器电路。
    我有三个问题。

    即使电源电压为 12V、VOUT = VCC×f×C1 ×R1。 公式中、Vcc 是齐纳电压还是 12V?

    是否有办法将输入端子提升至 0V 以上?

    输入端子是否需要超过齐纳电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mizutani-san、  

    罗伯特不在办公室,我将继续支持在此期间。

    1.公式中的 Vcc 为 7.56V

    这可以通过以下公式进行确认:Vo = VCC * f * C1 *R1 = 1V/66Hz =(7.56V)* f *(0.02e-6 1/ohmHz)*(100e3 欧姆)  

    2.有一种方法在 14 引脚版本,但在 8 引脚版本中没有。 14 引脚版本的引脚 11 (TACH-) 与地分开。 8 引脚版本不能执行此操作:  

    以下两个示例说明了如何针对 14 引脚版本执行此操作:  

    如果选择使用 8 引脚版本、始终可以对输入进行交流耦合:  

    3、输入端不需要超过齐纳电压。  

    祝您一切顺利、
    Carolina