Other Parts Discussed in Thread: INA188, INA818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA188 主题: INA818 中讨论的其他器件
工具/软件:
我们需要一个仪表放大器将输入信号与 24 位 ADC 连接、优先考虑低漂移和 1/f 噪声以实现稳定的电压测量。 我们评估了 INA188 和 INA818。 INA188 是一款零漂移 µV 器、µV 类似的漂移、但其失调电压 (25 μ V) 高于 INA818 的 (10 μ V)。 两者在 0.1Hz 至 10Hz µV 内具有相当的输出噪声 (2.5 μ V)。 为什么零漂移 INA188 具有更高的失调电压、以及哪款放大器更适合我们的应用?